(0)| 23.11.2019 08:42 | |
|
Beiträge: 12 Bewertung:
|
Hallo, ich hätte gerne nochmals Unterstützung bei unserem Parkplatzprojekt. Die ursprüngliche Zählung, soll nun um eine Schranke erweitert werden. Hier soll eine alte Schranke zum Einsatz kommen, die eine Steuerplatine auf 24V Basis hat, aber leider keine Logiksteuerung für die Betriebssicherheit. Auch hat haben wir versucht die Zählung durch eine hinzugefügte Durchfahrtserkennung zu erweitern. Mit Hilfe der drei Induktionsschleifen soll jetzt erkannt werden, ob ein Fahrzeug in welcher Richtung auf oder von dem Parkplatz gefahren ist. Für die gesamte Anlage stehen nun folgende Komponenten zur Verfügung: 3 Induktionsschleifen und Detektoren mit je einem Relaiskontakt NO für aktiv. Geplant ist noch ein Lichttaster mit einem Ausgang NO als Personenschutz direkt unter dem Schrankenbaum, der ein Erschlagen von Personen mit Kinderwagen, Rollstuhl, etc. verhindern soll. 1 Schranke mit folgenden Steuerteilanschlüssen: Die SPS soll folgende Funktionen abdecken, die wir in der angehängten Version auch schon größtenteils umgesetzt haben. Nachfolgend will ich die einzelnen Funktionen mit ihren Abhängigkeiten beschreiben. Schrankensteuerung: Im Normalbetrieb wird die Schranke durch die SPS an den Kontakt „öffnen“ geöffnet und automatisch geschlossen, wenn die Sicherheitsschleife unter der Schranke verlassen wird (abfallende Flanke) UND der Eingang der Sicherheitseinrichtung nicht aktiv ist. Während der Zufahrt (Impuls Schranke schließen und Endschalter Schranke unten inaktiv) sollen die Schaltimpulse von der Sicherheitsschleife und der Sicherheitseinrichtung die Schranke sofort wieder öffnen (an der Steuerplatine hat der Öffnungskontakt immer Vorrang vor dem Schließkontakt). Sollte nur die Sicherheitseinrichtung aktiv sein, soll die Schranke nach der Freigabe wieder zufahren. Ist die Schleife belegt, haben wir wieder die normale Abhängigkeit mit abfallender Flanke. Öffnen über Leser: Was noch fehlt: (in der Programmierung als auch in unserem Können😊) Funktion „Parkplatz geschlossen“ (Mit Eingang, Web und Zeitschaltuhr) Funktion „automatische Ausfahrt“ (Mit Eingang und Web-Schalter) Es wäre toll, wenn jemand sich unsere Steuerung mal ansehen könnte und vielleicht noch Tipps oder Hilfe zur Umsetzung hätte. Es ist vielleicht etwas unübersichtlich geworden... Gruß Dirk ------------------------------------------------------------------------------------------ DateianhangKleiner_PP-v-0_4.zip (99 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 11/25/2019 07:16:08Neue Überschrift nach Splitten |
|
| 23.11.2019 10:26 | |
|
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.01.2026 Beiträge: 36445 Bewertung:
|
Hier mal als kleine Anregung mein Test- und Spielprojekt. Da ist eine Wochenschaltuhr eingebunden. Allerdings ist die main.html nachträglich geändert, damit mir das unnötige "#"-Zeichen bei den Schaltzeiten der Uhr nicht angezeigt wird. DateianhangWeb Editor Test.zip (89 Downloads) |
| 23.11.2019 12:37 | |
|
Beiträge: 12 Bewertung:
|
Auf der Basis der Online-Anleitung und des WEB Test werde ich mal experimentieren... Vielen Dank soweit. |
Folgen Sie uns auf