07.01.2020 19:09 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.09.2025 Beiträge: 36026 Bewertung:
|
LOGO! 230RCE (AC/DC) (8DE/8DA) LOGO! DM8 230R (4DE/4DA) Wenn du schon eine LSC-Version installiert hast (egal welche Version), kannst du kostenlos auf die aktuelle Version LSC V8.2.1 upgraden: LOGO! Soft Comfort V8.2 SP1 ( Download, Hinweise, Anleitung ) Es ist ein 1,3 GB großes Komplettpaket. Nach dem Download das Upgrade als Administrator installieren. DateianhangPDF's.zip (84 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
08.01.2020 15:58 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 28.07.2025 Beiträge: 4744 Bewertung:
|
Die Frage ist, ob die LOGO die Sicherheitsanforderungen für kraftbetätigte Torantriebe erfüllen kann!? |
Folgen Sie uns auf