22.11.2008 17:16 | |
Beigetreten: 13.05.2008 Letzter Bes: 18.12.2019 Beiträge: 836 Bewertung:
|
Hallo Admin, vielleicht hilft dir ja dieser FAQ weiter: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23992560 "Der Datentyp TOD wird als vorzeichenlose Ganzzahl in Millisekunden gespeichert, wobei Null gleich Mitternacht ist." "Der Datentyp TIME wird als Ganzzahl mit Vorzeichen in Millisekunden als Zweierkomplement gespeichert." Das laden eines Wertes vom Format "TIME" und anschließendes Transferieren in eine Variable mit dem Format "TOD" funktioniert daher schon. Der "TIME"-Wert darf allerdings nicht negativ sein und darf auch nicht größer als 23h 59min 59s sein. Anderer Vorschlag: Es gibt die Funktion "zu einem Zeitpunkt eine Zeitdauer addieren" (FC1). Ein und Ausgabewerte sind allerdings vom Format "Date_and_Time" (DT). Mit Hilfe dieses FC1 zu einem Zeitpunkt der Stunde Null (Datum ist hier irrelevant)den Wert vom Format "TIME" hinzufügen. Mit dem FC8 (DT_TOD) dann die Zeit (TOD) extrahieren und am Panel anzeigen |
mfG / Best regards |
|
Folgen Sie uns auf