02.12.2008 10:43 | |
Beigetreten: 19.10.2005 Letzter Bes: 30.11.2020 Beiträge: 1611 Bewertung:
|
Hi, also den "Schreibschutz" kann man ja aufheben. -> http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/20012701 Des Weiteren könntest Du Doch nur den "Link"vom USB Laufwerkin den WebContent Ordner legen. Ich habe das mal bei mir auf einem "richtigen" PC ausprobiert und das geht. Ich kann über das Web den Link von USB Stick öffnen und mir die Daten ansehen/kopieren. Ob das auch bei einer Microbox geht, kann ich nicht sagen. |
Folgen Sie uns auf