15.05.2008 08:48 | |
Beiträge: 1776 Bewertung:
|
Hi, wo läuft Deine Access Datenbank und wie has Du den Zugriff realisiert? |
16.05.2008 09:52 | |
Beigetreten: 28.03.2006 Letzter Bes: 14.12.2023 Beiträge: 19 Bewertung:
|
Hallo April, leider kann ich das ganze nicht uploaden!!! ich könnte dir das ganze zumailen!! ...SteIns |
04.12.2008 08:42 | |
Beigetreten: 27.09.2007 Letzter Bes: 18.12.2020 Beiträge: 993 Bewertung:
|
Hallo SteIns, also zu deinem Problem gibt es natürlich noch einige Fragen die man vorher klären sollte. Bekommst du beim Versuch Daten zu lesen eine Fehlermeldung wenn du es bei unterschiedlichen Rechnern probierst? Weiterhin würde ich sagen wenn es auf dem gleichen Rechner funktioniert aber nicht wenn es auf unterschiedlichen Rechner kann es eigentlich nur ein Rechte Problem sein oder ein Zugriffsproblem. Das heißt vielleicht kann der andere Rechner den Namen nicht auflösen oder etwas in dieser Richtung. Weil wenn es auf dem selben Rechner funktioniert sollte es ja auch übers Netz funktionieren. MfG Cumu |
Learn more about visualization - visit the HMI courses of Siemens AG! |
|
Folgen Sie uns auf