10.03.2020 13:10 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 22.08.2025 Beiträge: 4114 Bewertung:
|
Hallo rapha-dev, danke für die Nachfrage. Bei Inhalten aus dem Produkt-Support, die für Benachrichtigungen markiert sind werden bei Updates in der Regel auch E-Mails versendet. Die Inhalte werden dann mit einem Hinweis, dass es sich um ein Update handelt versehen. Damit sollte Ihr grundsätzlicher Wunsch erfüllt sein.
Bei weiteren Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Gruß vom CS Moderator |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
11.03.2020 10:03 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 22.08.2025 Beiträge: 4114 Bewertung:
|
Hallo rapha-dev,
Exakt so ist es. |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf