25.05.2020 10:25 | |
Beigetreten: 16.04.2013 Letzter Bes: 09.09.2025 Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo. Habe ebenfalls das selbe Problem mit einem TP1500, TIA V15.1 U3. Die Variablenaufrufe wie oben beschrieben wurden bereits kontrolliert, ich habe 54 WORD Variablen (für Störmeldungen) und Skripte werden ebenfalls nur sehr spärlich verwendet. Der Freeze findet auch leider sehr unregelmäßig statt, teilweise nach 2 Tagen bis zu 4 Wochen, aber trotzdem immer wieder. Inder Diagnose finde ich jedoch die Fehlermeldung "Überlast: Es erfolgt kein Datenaustausch mit der Steuerung." Woher die Überlast kommt habe ich aber noch nicht herausgefunden, wie wäre das möglich? Danke Chrilly ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 05/25/2020 11:14:16Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf