15.08.2008 23:23 | |
Beiträge: 264 Bewertung:
|
Hallo Johannes Mit WinCC Flexible hast Du die Möglichkeiten E-mails zu versenden. Und E-mails können von einigen Netzanbietern umgesetzt werden zu sms. Bei uns in Österreichist es zb. möglich, mit Rufnummer@a1.net eine sms an jemanden per mail zu versenden. Bin mir nicht sicher, ich glaub das gehört freigeschaltet, und kostet dann auch je sms soviel wie eine sms von einem normalen Handy. Infos wie das mit WCF geht findest Du hier: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21184132 mfG... |
18.08.2008 09:03 | |
Beigetreten: 13.06.2006 Letzter Bes: 03.07.2025 Beiträge: 123 Bewertung:
|
Hallo joas, eine weitere Möglichkeit wäre auch der Versand über die Steuerung mit dem Teleservice-Adapter. Wenn Du diesen Adapter mit einem GSM-Modem ausstattest, kannst Du direkt aus der Steuerung über einen Baustein eine SMS versenden. Den Text könntest Du dann aus WinCC flexible geraus in einem Datenbaustein ablegen und aus derSteuerung dann die SMS absenden. Ein entsprechendes Beispiel findest Du unter http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/25000624 Viellicht hilfts, mfG, not_my_fault |
Folgen Sie uns auf