28.01.2009 13:05 | |
Beigetreten: 16.01.2006 Letzter Bes: 02.08.2024 Beiträge: 125 Bewertung:
|
Hallo, anbei habe ich ein Beispiel wie man via OLE vom SQL-Server aus WinCC-Variablen mittels einer Stored Procedure beschreiben und lesen kann. Es muss nicht zwingend die WinCC-Datenbank verwendet werden, man kann auch eine andere DB verwenden. Wichtig ist nur, dass die verwendete DB auf dem gleichen Rechner wir die WinCC Runtime läuft. Näheres ist im Anhang beschrieben. mfg Cookie DateianhangOLE.zip (162 Downloads) |
Folgen Sie uns auf