05.02.2009 13:42 | |
Beigetreten: 27.09.2007 Letzter Bes: 18.12.2020 Beiträge: 993 Bewertung:
|
Hallo logix Um den Archivnamen mit zu übergeben, musst diesen an den Archivname vor der Archivvariable anhängen, vorausgesetzt in dem E/AFeld worauf geklickt wird, wird die Archivvariable angezeigt/eingegeben. Anderenfalls wird nicht das Archiv angezeit, sondern die Variabel online betrachtet. Der FAQ, den vanDyk nannte sollt dir helfen, hier nochmal der Link. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/10259719 evtl. musst du noch das Attribut TrendProvider auf 1 setzen (WinCC 7.0) Gruß cumulus |
Learn more about visualization - visit the HMI courses of Siemens AG! |
|
Folgen Sie uns auf