27.02.2021 12:15 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo Benzko89, wenn die Kamera einen Sub-Stream unterstützt, dann kann man das mit: http://IP_Adresse_der Kamera/Streaming/Channels/ID(meistens 2 oder 102)/httppreview Beispiel: 192.168.0.10/Streaming/Channels/102/httppreview Bei der "Http Live Stream Adresse" eintragen. Wichtig ist, dass bei der IP Kamera der Substream auch aktiviert ist. Bei mir funktioniert das, allerdings bricht alle 5 Sekunden der Stream ab und kommt nach 5 Sekunden wieder..... Vielleicht hat mir im Forum jemand ein Tipp. Ich habe schon von NTSC auf Pal umgestellt, die Auflösung verringert, auf 8 FPS etc. gestellt. leider ohne Veränderung. Promoti ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 03/01/2021 10:37:28Neue Überschrift nach Splitten. Aufteilung der Fragen in getrennte Themen. |
|
Folgen Sie uns auf