10.02.2009 14:03 | |
Beigetreten: 17.09.2007 Letzter Bes: 17.04.2023 Beiträge: 799 Bewertung:
|
Hallo vielleicht hilft auch dieser Link: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/2987284 Eine Art dynamischer Zugriff auf Variablen "WinCCFlex" like ist mir in WinCC noch nicht über den Weg gelaufen... (Anm.: kenne mich in Flex aber auchnur oberflächlich aus, d.h. so gut wie gar nicht...) Anm.: WinCC Lizenzen werden u.a.nach RT-Tags abgerechnet. Dropdownlisten lassen sich evtl. über eine Textliste erstellen...Man muss dann ein entsprechendes C-Script (VBS) hinterlegen und kann diesesdann bei Änderung anstoßen... VG |
Zuletzt bearbeitet von: vanDyk am: 10.02.2009 14:11VG / regards vanDyk |
|
10.02.2009 16:01 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
Juhuu, |
Folgen Sie uns auf