19.02.2021 07:47 | |
Beiträge: 42 Bewertung:
|
okay den Webserver habe ich hin bekommen...... aber das Firmwareupdate installiert er nicht Habe die Dateien in das Rootverzeichnis der MSD gepackt, die Logo neugestartet, aber es passiert nichts, die Logo fährt direkt wieder hoch ohne zu installieren ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 03/03/2021 10:23:12Neue Überschrift nach Splitten |
|
19.02.2021 08:47 | |
Beiträge: 42 Bewertung:
|
ja.... das habe ich mir gedacht.....! aber das habe ich auch probiert.....ohne Erfolg |
19.02.2021 11:36 | |
Beiträge: 42 Bewertung:
|
Normal in FAT32 formatiert 8GB groß ja, die Logo erkennt sie als Speicher |
19.02.2021 13:01 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.09.2025 Beiträge: 36024 Bewertung:
|
Tja, dann kann ich dir nicht sagen, warum das FW-Update nicht installiert wird. |
23.02.2021 09:55 | |
Beiträge: 42 Bewertung:
|
ich habe es jetzt hinbekommen.....es lag an der SD_karte, mit einer anderen hat es geklappt Danke! |
23.02.2021 09:59 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.09.2025 Beiträge: 36024 Bewertung:
|
Na, dass hört sich ja gut an ... |
Folgen Sie uns auf