10.02.2009 16:49 | |
Beigetreten: 13.05.2008 Letzter Bes: 18.12.2019 Beiträge: 836 Bewertung:
|
Hallo lililatscho, hier ein paar FAQs zu dem Thema: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/32235097 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21669140 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/13008937 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/28970541 Die Funktion "Erreichbare Teilnehmer" funktioniertmeiner Meinungüber VPN nicht, ist daher kein Indiz für die korrekte Funktion. |
Zuletzt bearbeitet von: The Body am: 10.02.2009 16:50mfG / Best regards |
|
11.02.2009 09:06 | |
Beigetreten: 08.05.2006 Letzter Bes: 16.10.2024 Beiträge: 1085 Bewertung:
|
Hi, zwischen S7-Routing über Ethernet und konventionelles Ethernet-Routing ist ein Unterschied!Ethernet-Routing also Routing über mehrere Ethernet-Netzwerk ging schon immer - unabhägig von der WinCC flexible Version. Vorraussetzung für das Routing über Ethernet ist, dass alle erreichbaren Komponenten im Ethernet-Netzwerk vorhanden sein müssen. Vielleicht hilft Dir ja folgender FAQ weiter: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/19865167 Bye |
Folgen Sie uns auf