11.03.2021 12:36 | |
Beigetreten: 28.03.2019 Letzter Bes: 29.04.2025 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo, ich bin aktuell an meinem ersten Projekt mit einer LOGO! und habe einige Analogwerte die an ein KTP 400 gegeben werden sollen. Diese schreibe ich auf einen Analogen Netzwerkausgang (z.B. VW 10) und frage sie dann über die jeweilige Adresse am HMI wieder ab. Die analgogen Netzwerkausgänge sind bei der LOGO! 8.3 auf 16 Stück begrenzt und da mein Chef immerwieder neue Einfälle hat, gehen mir diese so langsam aus. Gibt es eine Möglichkeit die Analogen Merker am HMI zu verwenden oder Ähnliches? Ich freue mich auf eure Antworten Grüße, Freddy ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 03/12/2021 11:27:17Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf