24.06.2009 09:04 | |
Beigetreten: 27.09.2007 Letzter Bes: 18.12.2020 Beiträge: 993 Bewertung:
|
Hi Das Prinzip der Lösung ist gut, die Details sind nur leider unbekannt. Gegen einen Einsatz in der Steuerung spricht eigentlich nur die Zykluszeit. Du püfst beispielsweise aller 5s(Weckalarm: 0B30) ob sich der Tag geändert hat. Dies Sollte natürlich mit eine Uhrzeitalarm (z. B. OB 10) täglich geprüft werden. Allein für die Wochenende-Erkennung kannst du dir eine Freitag und eine Montag herraussuchen. 2 Uhrzeitalarme (z. B. OB16 und OB17) wöchentlich am Freitag bzw, am Montagaufrufen und im OB das Bit setzen bzw. rücksetzen. Es wäre schön, wenn du deine Lösung posten könntest Gruß cumulus |
Learn more about visualization - visit the HMI courses of Siemens AG! |
|
24.06.2009 10:05 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 05.06.2025 Beiträge: 1709 Bewertung:
|
Hi cumulus, ich habedas S7- Prog. mal angehangen. (D.h. ich habe es etwas geändert, damit es nur dasWesentliche enthält) Ich hoffe, dass es verständlich ist. Über eine Rückmeldung dazu würde ich freuen...
Gruß Eleu DateianhangFeiertage.zip (239 Downloads) |
24.06.2009 16:35 | |
Beigetreten: 27.09.2007 Letzter Bes: 18.12.2020 Beiträge: 993 Bewertung:
|
Hi
Weitere Überlegungen zur Verkürzung der Berabeitungszeit
Ich hofe du kannst mit meinen Ideen etwas anfangen... |
Learn more about visualization - visit the HMI courses of Siemens AG! |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
25.06.2009 08:54 | |
Beigetreten: 27.09.2007 Letzter Bes: 18.12.2020 Beiträge: 993 Bewertung:
|
Hi Eleu Die Umsetzung des Bausteins als FAQ wäre eine gute Idee, da stimme ich dir zu. Gruß cumulus |
Learn more about visualization - visit the HMI courses of Siemens AG! |
|
25.06.2009 10:30 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 05.06.2025 Beiträge: 1709 Bewertung:
|
Hallo, wird im Augenblick bei Meet & Talk besprochen. ![]() /tf/WW/de/Posts/21982 Sorry, ich wollte es nicht doppelt anstoßen, aber mir war nicht ganz klar, ob das nicht vielleicht auch über ein WinCC - Skript gehen könnte. Nichts für ungut... Gruß Eleu |
26.06.2009 08:49 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 05.06.2025 Beiträge: 1709 Bewertung:
|
Hallo cumulus, ich habe Deine Vorschläge versucht umzusetzen und es funktioniert auch soweit mit dem OB10. Neues Projekt anbei. Jedoch habe ich denOB80 mit aufnehmen müssen, sonst geht die CPU auf STOP wenn ich die CPU - Uhrzeit zum Testen über Step 7 einstelle. Habe ich da was falsch gemacht ?
Das habe ich nicht verstanden. Kannst Du mir das noch mal genauer erklären ? Gruß Eleu DateianhangFeiertage_2.zip (224 Downloads) |
09.07.2009 11:30 | |
Beigetreten: 27.09.2007 Letzter Bes: 18.12.2020 Beiträge: 993 Bewertung:
|
Hi Wie schon erwähnt, komme ich eher aus der SCL-Ecke, ob das mit AWL oder FUP so einfach geht weis ich nicht. zur Idee: Du legst in einem Datenbaustein für jedes Jahr eine Bereich (z.B. Byte 0 - 80 für 10 Zeitstempel)an, in dem du die dynamischen Feiertage legst. Byte 0-80 jahr 2009 Byte 81-160 jahr 2010 Byte160 -240 jahr 2011 ... Byte 1760-1840 jahr 2031 Abhängig vondem Jahre des gelesenen Datums musst du dann nur den eine Bereiche (im Beispiel 10 Zeitstempel) auslesen und prüfen, statt alle (im Beispiel 220 Zeitstempel). Bin zu Zeit leider recht beschäftigt, so das ich das nicht so schnell dazu komme das zu realisieren. Gruß cumulus |
Learn more about visualization - visit the HMI courses of Siemens AG! |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf