09.01.2007 12:13 | |
Beiträge: 3149 Bewertung:
|
Hallo vielleicht hilft ja folgender FAQ http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/19300590 nemo |
09.01.2007 14:29 | |
Beiträge: 15 Bewertung:
|
Das hört sich ja schon ganz gut an, aber gibt es auch eine Möglichkeit ohne das ich WinCC Audit nutzen muss? MfG Homer |
09.01.2007 14:41 | |
Beiträge: 3149 Bewertung:
|
Hallo, für EA-Felder gibt´s noch folgende Möglichkeit: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/218555 nemo |
18.01.2007 13:37 | |
Beigetreten: 03.11.2006 Letzter Bes: 05.06.2025 Beiträge: 7 Bewertung:
|
Hallo zusammen. Ich nutzt dieses Script. Und es funktioniert auch alles einwandfrei. Hab nur ein Problem Ich rufe in verschiedenen Bildern Popup auf (z.B. zum Grenzwerte eintragen) Dazu übergebe ich an das Bildfenster einen TagPrefix. Nun ist es so das er die @CurrentUser Variable in der der akt, Benutzer steht nicht mehr findet, da dieser ja Variable noch was angehängt wird (xxxx.@CurrentUser) gibt es eine möglichkeit dieses zu umgehen? Wäre super dankbar für ein paar Tips (Aber bitte nicht "keinen TagPrefix verwenden" [:D] ) |
13.02.2007 13:12 | |
Beiträge: 3149 Bewertung:
|
Hallo hast Du ein Einzelplatz oder Server/Clientsystem? http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/13288059 Hast Du schon den aktuellen SP für WinCC installiert? Das sollteste Du auf jeden tun.... http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22303359 nemo |
Folgen Sie uns auf