25.03.2025 17:35 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 13.09.2025 Beiträge: 1502 Bewertung:
|
mit der neuen Logo 8.4 ist das anschauen und herunterladen des Datalog´s nun perfekt. Für eine Anwendung: Motorstrom und Drehzahl der Zuführschnecke habe ich nur wenige Werte zu erfassen (2-4). da es zu Kurzen anstiegen vom Strom kommt, soll auf 1-2sec aufgezeichnet werden. 86400sec hat ein Tag ... es muß die csv dann umgearbeitet werden, aber immerhin 100000 Werte möglich für 6 Kanäle ... dh Auslösewert und die vier zurückliegenden Werte in den Spalten. DateianhangLogo-Datalog-Multiplikator-v01-2025-03-25.zip (62 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
25.03.2025 20:26 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 13.09.2025 Beiträge: 1502 Bewertung:
|
Anlage DateianhangLogo-Datalog-Multiplikator-v02-2025-03-25_3Ch_x10.zip (69 Downloads) |
Folgen Sie uns auf