28.11.2016 17:40 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 28.07.2025 Beiträge: 4744 Bewertung:
|
Hallo AutoGen_961513! So, im Anhang mal ein Lösungsvorschlag. Ich habe deinen Menübaum genutz und dir die ersten zwei Einstellungen mal programmiert. Den Rest solltest du durch kopieren und einfügen selbst hin bekommen!? Im ersten Menüpunkt wird die Splltemperatur für die Tagphase eingestellt. Über die nachgeschaltete Arithmetik wird die Hysteresetemperatur (jetzt 3°C) berechnet. Beide werte werden an den Schwellwertschalter übergeben. Im Menüpunkt zwei passiert das gleiche für die Nachttemperatur. Das könnte man sich sparen, wenn für die Nachttemperaturen feste werte vergeben werden. Über I1 wird eine schaltuhr zur Tag/Nacht-Umschaltung simuliert. Ist der erste Menüpunkt aufgerufen läßt sich über F1 die Komfortstufe zuschalten. Diese wird bei der nächsten Tagphase wieder abgeschaltet. Ich denke du hast damit genug Vorlagen um deine weiteren Wünsche selbst umzusetzen!? DateianhangTemperartur Bad.zip (189 Downloads) |
28.01.2017 16:11 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 23.04.2024 Beiträge: 125 Bewertung:
|
Wäre eine Master-Master-Kopplung hilfreich, um das Problem mit den E/A - Zustandsnamen zu beheben? Zum Beispiel wäre der Teil Heizung im Master 1, während Licht und Lüftung sich im Master 2 befinden. Das Textdisplay greift dann beispielsweise auf Master 1 zu, kann aber Heizung und Licht gleichermaßen aufgrund der Kopplung steuern. Dann müssten die Netzwerkein - und ausgänge vergeben werden. Wie funktioniert das mit TSAP?? Die Speicherkarte dient nur für die LOG-Datei? Anbei zur besseren Übersicht das Programm. Bitte die Hysterese bei 2 Grad belassen. Im weiteren Ausbau werden ohnehin noch je eine Logo für beide Wohnungen hinzukommen. Dann auch mit digitalen Erweiterungen. Der jetzige Zustand ist nicht ausreichend. DateianhangWohnung DG Netzwerk grobes Finale.zip (184 Downloads) |
Folgen Sie uns auf