28.03.2025 09:35 | |
Beigetreten: 12.12.2014 Letzter Bes: 09.09.2025 Beiträge: 90 Bewertung:
|
Mit “Terminal” meinst du einen Bildschirm? Wie groß soll der sein? Wie schick soll der sein? Muss es was von Siemens sein oder darf es auch günstiger sein? Wieviel darf es kosten? Im günstigsten Fall kannst du eine zweite Logo nehmen, die sich die anzuzeigenden Werte per Netzwerk aus der ersten Logo holt. Oder eine zweite Logo + ein Logo TDE. Oder du nimmst ein “richtiges” HMI-Display, was sich per S7-Treiber oder Modbus TCP die anzuzeigenden Werte aus der Logo holt. Das kann aber nicht mit der Logo-Software programmiert werden. Die Software könnte allerdings kostenlos sein (nicht bei Siemens HMI). Auf jeden Fall müsstest du da ein bisschen zusätzlich lernen, ist teilweise aber recht simpel. Ich würde vermutlich ein nicht-Siemens Touchpanel verwenden. Touchpanels 4" und 7", die mit der Logo kommunizieren können, gibt es z.B. für 140…170 € + MwSt bei Kinco. Für ca. 50 € mehr gleich mit integrierter SPS, die deine Logo evtl. gleich mit ersetzen kann. |
09.04.2025 06:33 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 16.09.2025 Beiträge: 35964 Bewertung:
|
Und wie lauten die fehlermeldungen? |
Folgen Sie uns auf