29.09.2011 17:16 | |
Beiträge: 495 Bewertung:
|
Du hast vollkommen Recht. Der Zugriff mit PC-Access auf eine LOGO! 0BA7 ist möglich.. |
Zuletzt bearbeitet von: Mc Muffin am: 29.09.2011 17:17 |
|
29.09.2011 19:25 | |
Beigetreten: 25.02.2008 Letzter Bes: 07.11.2024 Beiträge: 22 Bewertung:
|
Danke für die Info. Werde mein Glück mal versuchen. Ein Bsp. gibt es zufällig nicht irgendwo? LG Ronny |
04.10.2011 16:39 | |
Beiträge: 36 Bewertung:
|
Hallo, also ich krieg es nicht hin. Hab alles versucht. Im Anhang mein kleines Prog. Da hängt noch ein KPT 600 C PN dran. Das läuft einwandfrei. Wenn ich den zweiten Server eintrage bekomme ich in der LOGO auch immer die Meldung "Netzwerkfehler" beim Run. Evtl. kann jemand helfen. LG Michael DateianhangSchaltplan2.zip (261 Downloads) |
Folgen Sie uns auf