17.09.2012 11:18 | |
Beiträge: 3093 Bewertung:
|
und welchen Fehler bringt die Initialisierung? |
17.09.2012 16:21 | |
Beiträge: 41 Bewertung:
|
Könnte der Fehler durch ein Timeout verursacht werden ? Sprich wenn das Gerät mir nicht Antworten kann ? |
18.09.2012 09:03 | |
Beiträge: 41 Bewertung:
|
Wie muss die MB_ADDR beschaffen sein ? Ist es ein integer Wert oder muss man da noch was beachten ? Anscheinend ist das ja das Problem |
18.09.2012 09:28 | |
Beiträge: 41 Bewertung:
|
Das entwickelt sich zwar langsam zu einem Monolog, aber was solls. Braucht man für das Kabel noch irgendwelche Pull Up/Down oder Abschlusswiderstände ??? |
24.09.2012 09:10 | |
Beiträge: 3093 Bewertung:
|
Hallo Sternius, wie sieht es denn inzwischen mit deinem Modbus aus? Gruß, Kaulquappe |
Folgen Sie uns auf