11.03.2012 09:48 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung:
|
Hallo ring24h, wenn jemand meine Schaltung testet und schreibt dann, sie würde nicht richtig funktionieren, dann fasse ich das sehr wohl als Kritik auf. Ich ja auch nicht schlimm, und mit berechtigter Kritik kann ich auch durchaus leben, denn sie spornt einen zu Verbesserungen an. Schließlich ist keiner "fehlerfrei". Nicht so gut finde ich dagegen, wenn so nebulös geantwortet wird, ohne konkrete Angaben. Ein gleichzeitiges Einschalten beider Fahrtrichtungen konnte ich nicht nachvollziehen, da die Ausgänge einer gegenseitigen Verriegelung unterliegen. Ich habe mir die Schaltung nochmals zu Gemüte geführt und ein bißchen verbessert (wie ich meine). - Ein Ansprechen der Druckleiste wird nur noch akzeptiert, wenn das Tor abwärts fährt. - Das Fahren in einer Richtung wird zeitlich begrenzt, fallsder entsprechendeEndschalter versagt. - Neben der Druckleiste noch einen zusätzlichen Eingang für eine externe Motorüberwachung (z.B. Bi-Relais, Temp.-Überwachung, Motorschutzschalter oder ähnlichem). Von mir aus gerne testen und Fehler (oder Verbesserugen) melden. Werde mich dann bemühen, die Schaltung entsprechend zu optimieren. Einen schönen Sonntag noch.... Nachtrag: Natürlich habe ich auch den Vorschlag von User pepp eingearbeitet. DateianhangGaragentorsteuerung2.zip (291 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: 190B am: 11.03.2012 11:12 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
3 Benutzer |
13.04.2019 13:37 | |
Beiträge: 23 Bewertung:
|
Hallo, Sorry das ich das alte Thema nochmal raushole...…. Ich bin gerade dabei eine Torsteuerung zu basteln....irgendwie ist der Wurm drin....vielleicht kann mir ja jemand helfen was ich falsch mache...… Das Tor hat einen 380V Motor und soll über zwei Relais auf und ab fahren. K1 - auf K2- ab (für ab muss K1 etwas zeitverzögert mit angezogen werden...…. I1-I8 Anschlüsse siehe Anschlussnamen Sicherheit habe ich über M1 und zusätzlich der I2 als Lichtschranke realisiert Soweit funktioniert die Schaltung jedoch möchte ich folgendes mit einbauen...… bei erneuten Betätigen eine Tasters I4-I6 (egal welcher Taster betätigt wird) soll das Tor anhalten und beim erneuten Betätigen einer Richtung in diese weiterfahren...… Hatte es bereits versucht über die Merker M2 und M3 zu realiserenaber irgendwie klappt das bei mir nicht so richtig. Vielleicht hat ja jemand eine Idee...... DateianhangTorV2.zip (175 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: crmpe82 am: 13.04.2019 13:42:20 |
|
13.04.2019 15:50 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.09.2025 Beiträge: 35947 Bewertung:
|
Deine Schaltung ist etwas unübersichtlich und verwirrend. Ich werde mal eine neue erstellen. |
13.04.2019 17:06 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.09.2025 Beiträge: 35947 Bewertung:
|
Nein die I/O-Ebene wird nicht verändert. Wird wahrscheinlich aber erst morgen etwas. |
Folgen Sie uns auf