30.04.2018 20:44 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 03.09.2025 Beiträge: 35915 Bewertung:
|
Lade mal dein Projekt in gezippter Form hoch. |
01.05.2018 09:09 | |
Beigetreten: 01.12.2016 Letzter Bes: 01.12.2024 Beiträge: 14 Bewertung:
|
Hängt evtl. mit den verschiedenen Foren-Bereichen zusammen. Aber ich kann jetzt ja schlecht zum LOGO Forum wechseln, oder doch? Ich schaue mal was im LOGO Forum angezeigt wird. |
01.05.2018 09:11 | |
Beigetreten: 01.12.2016 Letzter Bes: 01.12.2024 Beiträge: 14 Bewertung:
|
Im LOGO Bereich darf ich immerhin 4000KB hochladen. |
01.05.2018 09:20 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 03.09.2025 Beiträge: 35915 Bewertung:
|
Ich habe da mal eine Vermutung.... In der LOGO!-Konferenz habe ich Expertenstatus. Vielleicht kann ich deswegen bis 8000 kB hochladen... Ich werde mich mal an die Moderation wenden. Kannst du dein Archiv nicht in eine Cloud hochladen und den Link posten? |
01.05.2018 14:02 | |
Beigetreten: 01.12.2016 Letzter Bes: 01.12.2024 Beiträge: 14 Bewertung:
|
Habe die Datei auf GMX hochgeladen. Kannst Du unter folgenden Link abrufen. --Gelöschter Link-- Ich hoffe ich habe nicht zu viel Anfängerfehler reingebaut. Habe mir alles selber angelesen. Die IP´s sind willkürlich gewählt. So wie es mein Hausnetzwerk zulässt. Programmiere die Sachen zu Haus, da ich in der Firma keine Ruhe für sowas finde. |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 02.05.2018 07:30:50Link gelöscht, da der User ixo die Datei hochgeladen hat. |
|
01.05.2018 14:32 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 03.09.2025 Beiträge: 35915 Bewertung:
|
Hallo Louis2005, Da die Forumssoftware nur Dateien mit der Endung zip zu lässt, musste ich 2 der Teilarchive umbenennen. Nachdem Downloaden müssen sie wieder umbenannt werden. HMI Sammelmelder.z01.zip umbennen in HMI Sammelmelder.z01 Also jeweils nur die Endung ".zip" entfernen. Hier der erste Teil. DateianhangHMI Sammelmelder.zip (112 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 01.05.2018 14:36:57 |
|
Folgen Sie uns auf