29.10.2017 14:02 | |
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
Nö, du hast nur nicht das ausreichende Hintergrundwissen, was ja keine Schande sein muß, du darfst ja fragen. Hier findest du z.B. eine Phansenanschnittsteuerung mit direktem 0-10V Steuereingang: http://www.pohltechnik.com/PDF/Bedien_SSR-Phasenanschnitt-8xx-zw20170523_web.pdf Willst du den mit einem Poti betreiben, was dann eben kein 0-10V Normsignal wäre, benötigst du zusätzlich nur eine 10V Spannungsversorgung. Die könnte evt. von einem Analogausgang gestellt werden, so dass man dann keine zusätzlichen Bauteile (außer dem Poti :-) ) benötigt. |
Folgen Sie uns auf