02.05.2012 13:51 | |
Beiträge: 79 Bewertung:
|
Hallo zusammen, nach längerer Zeit melde ich mich mal wieder mit einer Frage. Ich sitze vor unten angehangener Problemstellung: Wie kann ich realisieren, das die Zeit korrekt auch über 99:59 Minuten angezeigt wird? Die Suche hat mir leider nicht weiter helfen können. Danke im Voraus. DateianhangZeitanzeige.zip (146 Downloads) |
02.05.2012 14:36 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo, mit deiner Schaltung z. B. indem du den Zeitparameter von B009 auf minuten einstellst. Dann sind 99:59 h darstellbar, allerdings nur noxh mit einer zeitlichen Auflösung von 1 min anstelle von 1 s. Eine Darstellung von hh:mm:ss ist mit der LOGO! so ohne weiteres NICHT möglich! Wie man so etwas "basteln" kann, kannst du aus den Schaltungen in meinem Beitrag sehen, auch wenn dort die Zeitbasis nicht ein Zähler, wie bei dir, sondern der Block "Stoppuhr" der LOGO!-0BA7 verwendet wird. MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
02.05.2012 20:14 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 28.07.2025 Beiträge: 4744 Bewertung:
|
Hallo! Ich hab dir mal den Bh eingefügt und die Anzeige durch Umstellung auf GBK im Zeichensatz erweitert. Datei>Einstellungen für Meldetext.. DateianhangZeitanzeige 2.zip (133 Downloads) |
02.05.2012 20:50 | |
Beiträge: 79 Bewertung:
|
okay, ich werde dies morgen mal versuchen. danke bis dato schon einmal und einen schönen abend gewünscht :) |
02.05.2012 21:36 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo, a) Du kannst entweder den Zählerstandin Sekunden mit einem Block "Analoge Arithmetik in Minuten umrechnen (wenn der Wert in Sekunden < 32767) oder einen eigenen Zähler in Minuten (über einen 2. Zähler als Vorteiler in s) dazu verwenden dessen Wert in der 2. Ausschaltverzögerung anzuwenden. Beispiele dazu auch hier im Dateianhang... b) wie man das macht bzw. wie auch eigene Betriebszeitzähler als Schaltung aufbaut und was dabei zu beachten ist findest du in Beiträgen und Antworten von mir. Suche dazu mal nach "Betriebsstundenzähler LOGO" c)Es können maximal 4 Blöcke "Betriebsstundenzähler" in einer schaltung verwendet werden! MfG Betel DateianhangBetriebsstundenzähler_ab_0BA5.ZIP (136 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
04.05.2012 14:47 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Spike, besten Dank für deine Rückmeldung! Ja, die LOGO! wurde eben als Hutschienengerät (also für den Schaltschrank) konzipiert. Schade nur, dass auch mit Einführung des TD (und dann LAN) ein solches Zeitformat, insbesondere mit dem Block "StoppUhr" der 0BA7, nicht vorgesehen wurde. MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
04.05.2012 20:10 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 28.07.2025 Beiträge: 4744 Bewertung:
|
Hallo! Ich habe mir mal Gedanken zu einer Lösung gemacht, die ich aber nicht real testen kann. In der Simu ist der Effekt nicht wirklich zu sehen. Ich habe einfach mal drei Zähler auf einen beliebigen Startwert gesetzt. Zur Anzeige habe ich jetzt zwei Varianten programmiert die über I1 umgeschalten werden. Variante 1: In zwei Meldetexten werden die Zähler so angeordnet das sie übereinandergelegt eine Anzeige 12 : 20 : 31 ergeben würden. Über einen Impulsgeber werden die beiden Meldetexte im schnellen Wechsel angezeigt. Für das Auge sollte so der Eindruck einer einzigen Anzeige entstehen. Leider kann ich das nicht testen, da ich keine 0BA6 zur Verfügung habe. Vielleicht gibt es ja auch Erkenntnisse zur max. Wechselfrequenz der Meldetexte die meine Idee gleich von Anfang an demontieren. Variante 2: Die Anzeige der drei Zähler wurde im Programm hintereinander auf Display und TD programmiert. In den Meldetexteinstellungen wurde für die Zeile 1 der Ticker aktiviert. Somit läuft die Anzeige aller drei Zeitwerte durch das Anzeigefeld, selbst wenn nur das Logodisplay als Anzeige genutzt wird. Wie flüssig das ganze läuft in der Realität läuft kann ich auch hier nicht sagen. Ein schon erkannter Nachteil liegt in meinem Beispielin der Darstellung von 00min und 00sek als einfache 0. Als Anregung und ausbaufähiges Beispiel ist es aber denke ich gut geeignet, zumal die Tickereinstellung hier nicht alzuoft Thema war!? Dateianhanghhmmss.zip (101 Downloads) |
04.05.2012 20:55 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Motmonti, hast viel Phantasie bewiesen - mal sehen was daraus wird... Ich bin daraufhin zu einer kleinen Variante gekommen ähnlich deiner ersten, jedoch durch setzen der Tickerzeit aus den kleinst möglichen Wert von 100 ms, so dass der Impulsgeber entfällt... Mal sehen ob jemand die Schaltung mit ihrenVarianten auf einer LOGO austestet??? MfG Betel Dateianhanghhmmss_2.zip (126 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
04.05.2012 21:24 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Tickerzeit läßt sich unter "Datei -> Einstellungen für Meldetext -> Tickerzeit" verändern. |
04.05.2012 21:25 | |
Beiträge: 79 Bewertung:
|
Jap gerade herraus gefunden, aber leider versäumt den Rest der Welt mit meiner Erkenntnis zu erleuchten, danke dafür :) |
05.05.2012 14:43 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo, ja, die PC-Simulation ist viel zu langsam. Meistens liegt die Zyklusfrequenz dabei deutlich unter 100 Hz - also nur Versuche der verschiedenen Varianten mit eine realen LOGO! sind aussagekräftig, wobei auch dabei die Zyklusfrequenz ggf. Einfluss hat? MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf