5/19/2025 5:57 PM | |
Joined: 3/30/2025 Last visit: 5/22/2025 Posts: 4 Rating:
|
Buen día todos. Les consulto por un tema con los variadores V20 instalados en planta (son cinco en total). Estoy intentando configurar la función de parada natural (OFF2), pero no logro que funcione como espero. Actualmente tengo asignado el parámetro P0703 = 3, es decir, OFF2 en la entrada digital DI3. La idea de funcionamiento es esta: Con DI1 el variador arranca. Con DI2 selecciona una frecuencia fija preconfigurada (que no se pueda modificar desde el panel). Con DI3 quiero que se active la parada natural o en rueda libre, dejando que el motor se detenga por inercia. Aclaro cómo están configuradas las señales: – Cuando DI1 tiene tensión, DI2 también tiene, y DI3 no. – Cuando DI1 no tiene tensión, DI2 tampoco tiene, y DI3 sí tiene. ¿Puede ser que me esté faltando habilitar algún parámetro adicional? ¿O hay algo en la lógica de control que esté interpretando mal? Agradezco desde ya cualquier comentario o sugerencia que me puedan dar. Y si este no es el canal adecuado para este tipo de consulta, les pido por favor que me indiquen con quién debería comunicarme. Gracias y saludos. Dejo la planilla con los parámetros, por si ayuda. Attachment0520_Log.txt (134 Downloads) |
Last edited by: Moderator_Lan at: 05/20/2025 09:10:58Log attached Last edited by: Moderator_Lan at: 05/20/2025 09:12:45Title translated |
|
5/20/2025 1:52 PM | |
Joined: 3/30/2025 Last visit: 5/22/2025 Posts: 4 Rating:
|
gracias por la recomendacion |
5/23/2025 11:36 AM | |
Joined: 10/11/2006 Last visit: 9/5/2025 Posts: 6038 Rating:
|
Dear AutoGen_d6b31, |
With best regards, |
|
Follow us on