02.06.2021 12:49 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 1430 Bewertung: (143)
|
Hallo SIOS-Forum Community, häufig erreichen uns Fragen von Auszubildenden oder Studenten bezüglich dem Bezug von kostenlosen Lizenzen verschiedener SIMATIC Softwareprodukte Es ist es leider nicht möglich kostenlose Lizenzen zur Verfügung zu stellen. Hier der Hinweis, dass ggfs. der Ausbildungsbetrieb oder die Universität Education-Pakete mit entsprechenden Lizenzen erworben haben und bereitstellen. Unter dem Titel: Unterstützung für Lehrende und Lernende hatten wir hier im Forum dazu schon einen Beitrag erstellt. Eine weitere Möglichkeit wäre der Erwerb einer Trial License. Auch dazu ein Beitrag hier im Forum. Was sind Trial License und welche Rolle spielen sie? Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juni 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf