14.10.2021 11:33 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.10.2024 Beiträge: 1463 Bewertung: (147)
|
STEP7 MicroWIN ist die Programmiersoftware für das Automatisierungssystem SIMATIC S7-200 und hat die Ankündigung zum Produktauslauf erhalten In der Siemens Industry Mall ist die Software noch bestellbar (Bestell Nr. 6ES7810-2CC03-0YX0) Unterstützte Betriebssysteme sind unter STEP7 MicroWIN V4.0 SP8 und SP9 bzw. im Kompatibilitätstool aufgeführt. Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Oktober 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC- S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf