05.11.2021 14:17 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 23.08.2024 Beiträge: 1403 Bewertung: (137)
|
Zuerst einmal was ist eigentlich SAE J1939? SAE J1939 ist ein Netzwerkprotokoll und beschreibt die Kommunikation auf einem CAN-Bus in Nutzfahrzeugen zur Übermittlung von Diagnosedaten (z. B. Motordrehzahl, Temperatur) und Steuerungsinformationen. Der Anwendungsschwerpunkt liegt im Bereich des Antriebsstrangs und Chassis von Nutzfahrzeugen und die typischen Anwendungsbereiche dort sind:
Der SIMATIC PN/J1939 LINK (6BK1623-0AA00-0AA0) bietet die Möglichkeit die SIMATIC mit einem J1939-Netzwerk (CAN basiert) zu verbinden. Der SIMATIC PN/J1939 LINK fügt sich nahtlos in ein PROFINET-Netzwerk ein und ermöglicht den Datenaustausch zwischen diesem und dem Feldbus SAE J1939. Dabei kann eine Kommunikation mit bis zu 253 logischen Knoten erfolgen. Ergänzende Informationen: Handbuch SIMATIC PN/J1939 LINK PN/J1939 LINK PROFINET GSDML-Datei Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: November 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC- S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf