22.11.2021 14:46 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 23.08.2024 Beiträge: 1403 Bewertung: (137)
|
Es kommen immer wieder Anfragen zu Kodierelemente:
Für die Peripheriemodule werden ab Werk modulabhängig mechanische oder elektronische Kodierelemente mitgeliefert. Die Varianten A, B, C, D, F und H sind als Ersatzteil verfügbar. Das passende Kodierelement kann man aus den technischen Daten des jeweiligen Peripheriemoduls entnehmen. Folgende Kodierelemente sind bestellbar:
Das Vorgehen zum Wechsel des Kodierelements ist im Handbuch im Kapitel 12.2 (Seite 257), beschrieben. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: November 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC- S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf