29.03.2022 18:11 | |
Beigetreten: 26.04.2021 Letzter Bes: 31.07.2024 Beiträge: 76 Bewertung: (12)
|
Ja, sie ist noch als Ersatzteil verfügbar: Ab dem 01.10.2014 gelten noch 9 Jahre Ersatzteilbezugsmöglichkeit. Nähere Informationen unter folgendem Link: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/67598674 Alle aufgeführten Bestellnummern können noch bezogen werden. Allerdings können nur noch die CPUs der Baureihe S7-22x bezogen werden. Die Vorgängerbaugruppen 21x sind nicht mehr verfügbar. Im Allgemeinen sollte man aber auch für Neuanlagen auf eine S7-1200 Steuerung umsteigen, die seit 2009 am Markt ist. Ein entsprechender Umstiegsleitfaden ist hier zu finden: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/39637591 (Umstieg von S7-200 auf S7-1200) Hinweis Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf