01.08.2022 13:30 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 1430 Bewertung: (143)
|
Die SIMATIC S7-1200 unterstützt diese Protokolle nicht. Die S7-1500 unterstützt seit der TIA Version V15 das DNS-Protokoll und seit der aktuellen TIA Version V17 auch das DHCP-Protokoll. In diesen beiden Fällen (DNS/DHCP) hat ein CP keine Auswirkung auf die Protokollunterstützung, bzw. ist nicht notwendig. Hier auch ein weiterer interessanter Beitrag u.a. zum Thema DHCP und DNS von der Fachberatung im Forum Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: August 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf