16.08.2022 16:49 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 1430 Bewertung: (143)
|
Das Functional Mock-up Interface (FMI) definiert eine standardisierte Schnittstelle, die es ermöglicht verschiedene Simulationswerkzeuge mit wenig Aufwand miteinander zu koppeln. Die in SIMIT enthaltene FMI-Schnittstelle ermöglicht vorkompilierte Modelle aus externen Simulationswerkzeugen, den sogenannten Functional Mock-up Units (FMU), in die SIMIT-Laufzeitumgebung einzubinden und auszuführen. Diese Integration bietet meist zusätzliche Funktionalitäten der FMU in SIMIT und ermöglicht effizientes Engineering. Folgende Darstellung verdeutlicht den Workflow zur Verwendung von FMUs mit SIMIT und dem SIMIT CTE: Detaillierte Informationen zum Thema FMU/FMI und deren Verwendung in SIMIT sind im Handbuch von SIMIT V11 im Kapitel Functional Mock-up Units (FMU) zu finden. Hinweis: |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-S7-1500-1200-FB-GER am: 08/19/2022 14:48:46 |
|
Folgen Sie uns auf