04.08.2022 13:10 | |
Beigetreten: 18.08.2021 Letzter Bes: 29.10.2022 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo, weiß jemand welche Ansicht unter "Projektdokumentation einrichten" auszuwählen ist um nur die Bilder auszudrucken? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 08/04/2022 14:39:04Neue Überschrift nach Splitten |
|
25.08.2022 08:58 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 31.10.2024 Beiträge: 14079 Bewertung: (1765)
|
Hallo WillyZucker Wenn du nur die Screenshots willst, dann ist wohl das Layout @PDLPicOvr.RPL am besten. wenn du dann nur die enthaltenen Grafiken willst kannst du versuchen mit dem Trick aus dem folgenden FAQ zu arbeiten (LINK). Ansonsten wenn du bestimmte Anlagenzustände und Dynamisierungen zur Laufzeit im WinCC drucken willst dann hilft nur Runtime laufen lassen und mit Screenshots oder Printscreens arbeiten viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf