06.03.2023 12:52 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.10.2024 Beiträge: 1463 Bewertung: (147)
|
Es stehen folgende IO-Link Module zur Verfügung : Peripherie · IO-Link, DI 8x24VDC, 8xM8 6ES7141-5BF00-0BL0 · IO-Link, DI 16x24VDC, 8xM12 6ES7141-5AH00-0BL0 · IO-Link, DQ 8x24VDC/2A, 8xM12 6ES7142-5AF00-0BL0 · IO-Link, DIQ 4+DQ 4x24VDC/0,5A 6ES7143-5BF00-0BL0 · IO-Link, DIQ 16x24VDC/0,5A 6ES7143-5AH00-0BL0 Näheres kann der Lieferfreigabe ET 200AL IO-Link Peripheriemodule entnommen werden I/O Link Master ET 200AL, CM 4x IO-Link, 4xM12 6ES7147-5JD00-0BA0 Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: März 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf