27.03.2023 11:32 | |
Beigetreten: 16.10.2015 Letzter Bes: 27.09.2024 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo SIOS-Forum Community, Bei aktivierten Sicherheitsfunktionen muss der Tausch sicherheitsrelevanter Komponenten quittiert oder bestätigt werden. Welche Aktion beim Tausch welcher Komponente nötig ist, ist im „SINAMICS S120 Funktionshandbuch Safety Integrated“ beschrieben. Bei dem Tausch einer Hardwarekomponente, wie z.B. einem Motor oder einem SMC Modul, ist je nach getauschter Komponente ein Quittieren der Störungen und ggf. Ein Quittieren des Hardwaretausches notwendig. In jedem Fall müssen die Änderungen nach dem Quittieren, remanent im ROM des S120 gespeichert werden, damit die Änderungen über einen Neustart hinweg wirksam bleiben. Welche Aktion nach dem Tausch einer Komponente nötig ist, können Sie der Tabelle unter diesem Link entnehmen. Bitte beachten Sie, dass nach dem Tausch sicherheitsrelevanter Komponenten zusätzlich ein Test der Sicherheitsfunktionen nötig ist. Nach einem Komponententausch können Anschlüsse oder Funktionen fehlerhaft sein, so dass beim Betreten des Gefahrenbereichs der Motoren Tod oder schwere Verletzungen auftreten können. Führen Sie nach einem Komponententausch immer einen vereinfachten Funktionstest durch. Nähere Informationen finden Sie in den Kapiteln "Testtiefe bei bestimmten Maßnahmen" und "Abnahmetest". Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: März 2023). Mit freundlichen Grüßen Fachberatung Deutschland (AM) |
Folgen Sie uns auf