04.04.2023 07:44 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.10.2024 Beiträge: 1463 Bewertung: (147)
|
Rezepturdatensätze werden in Basic-Panels in der Auswahl des Rezepturcontrols nach ihrer Datensatznummer aufsteigend angezeigt. Rezepturdatensätze werden in Comfort-Panels in der Auswahl des Rezepturcontrols nach ihrem Datensatznamen alphabetisch aufsteigend angezeigt. Ein Änderung der Anzeigenreihenfolge im Rezepturcontrol ist bei beiden Systemen nicht vorgesehen. Beim Comfort-Panel besteht die Möglichkeit, die Rezepturdaten per Skript aus einer Exportdatei zu extrahieren und in einem eigenen Prozessbild zur Rezeptursteuerung auszuwerten. Weitere Informationen in den folgenden Anwendungsbeispielen: Erstellen von Standard-Rezepturanzeige und Rezepturbild mit WinCC (TIA Portal) Verwendung von Rezepturen mit SIMATIC S7-1200 Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: April 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf