08.05.2023 11:46 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.10.2024 Beiträge: 1463 Bewertung: (147)
|
SIMATIC Motion Control Bei der Verwendung von SIMATIC Motion Control Technologieobjekten werden die Sollwertkurven von der SIMATIC Steuerung gebildet. Bei Antriebsgeräten ohne Lageregler wird auch die Lageregelung in der SIMATIC durchgeführt und somit nur ein Drehzahlsollwert an den Antrieb gesendet (ohne DSC – Dynamik Servo Control). Ist der Antriebssteller mit einem Lageregler ausgestattet und unterstützt dieser auch die Funktion DSC, so kann das Technologieobjekt die Lageregler des Antriebsstellers nutzen. Die Aktivierung von DSC erfolgt automatisch, wenn ein entsprechender Antrieb mit einem geeigneten Telegramm an das Technologieobjekt angebunden wird und kann manuell in den Einstellungen unter „Regelkreis“ geändert werden. Die Konfiguration von Mechanik, Dynamiken, Begrenzungen und Überwachungen erfolgt innerhalb des Technologieobjektes. Für Ansteuerung und die Bewegungsfunktionen wird dann die Bausteinbibliothek „Motion Control“ (integriert im TIA Portal) mit den Bausteinen nach PLCOpen verwendet. Vorteile:
Nachteil:
SINAMICS Motion Control Die Verwendung von SINAMICS Motion Control setzt Antriebssteller mit der EPOS-Funktionalität („Einfachpositionierer“) voraus. Bei dieser Methode werden die Positionieraufgaben an den Antrieb weitergegeben und von diesem vollständig durchgeführt. Hierbei kommt das PROFIdrive-Telegramm 111 zum Einsatz. Die Konfiguration erfolgt in der SIMATIC Steuerung (Schnittstelle / Mechanik) als auch in der SINAMICS Parametrierung (Dynamik, Begrenzungen, Überwachungen, …). Für Ansteuerung und die Bewegungsfunktionen wird dann die Bausteinbibliothek „SINAMICS Motion Control“ (integriert im TIA Portal) mit dem Baustein „BasicPosControl“ verwendet. Vorteile:
Nachteile:
Weiter Informationen zur Verwendung des Bausteins „BasicPosControl“ stehen im SiePortal: STEP 7 V17: Bausteininformationen zum BasicPosControl V2.0 Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Mai 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf