31.05.2023 11:32 | |
Beigetreten: 15.04.2015 Letzter Bes: 20.09.2023 Beiträge: 57 Bewertung: (0) |
Guten Tag Ich habe hier eine Protool datei, leider kann ich die nicht öffnen. Wenn Ich Protool öffne ist die pdb Datei nicht sichtbar. Auch migrieren mit WinCC klappt nicht, dort ist die pdb auch nicht sichtbar. Wenn ich die pdb Datei im Explorer öffnen will startet er Protool aber findet die pdb Datei nicht, gleiches bei WinCC, er versucht dann zu migrieren bricht aber mit Fehlermeldung ab, irgendwas mit Speicher kann nicht berechnet werden... Kann jemand das Projekt öffnen oder hat noch einen Tip geben? DateianhangSPS.zip (145 Downloads) |
31.05.2023 14:21 | |
Beigetreten: 14.11.2008 Letzter Bes: 28.09.2024 Beiträge: 366 Bewertung: (30) |
Hier dein Projekt, migriert nach WinCCflex auf OP77B und dein Projekt als ProtTool 6.0 SP3. gruß rlw DateianhangOP7_OP77B.zip (105 Downloads) |
Folgen Sie uns auf