07.06.2023 06:26 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.10.2024 Beiträge: 1463 Bewertung: (147)
|
Verwendbare Einheiten an Technologieobjekten (TO) Um eine Durchgängigkeit über den Gesamten Antriebsstrang zu erreichen, müssen die Technologieobjekte korrekt eingestellt werden. Hierzu dienen auch Grundparameter im TO. Teil dieser Grundparameter sind die Maßeinheiten der Motion-Achse. Je nach Achstyp steht hierzu eine Selektion an Einheiten zur Verfügung.
Die Einstellung oder Änderung der Maßeinheiten wirkt sich auf die Anzeige der Parameterwerte und auf das Anwenderprogramm aus:
Alle Angaben und Anzeigen erfolgen entsprechend der ausgewählten Maßeinheit. Folgender Beitrag könnte ebenfalls interessant sein: Positionswerte mit höherer Auflösung? Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebenen Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juni 2023). |
Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 06/07/2023 06:36:29 |
|
Folgen Sie uns auf