17.07.2023 12:51 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.10.2024 Beiträge: 1463 Bewertung: (147)
|
Wie viele Kinematiken kann ich auf einer Steuerung berechnen? Grundvoraussetzung, um Kinematiken auf einer Steuerung berechnen zu können sowie interpolierende Achsen zu verfahren ist der Einsatz einer Technologie CPU (T-CPU) wie z.B. CPU 151xT /TF. Um eine Aussage treffen zu können wie viele Kinematiken eine Steuerung berechnen kann sind etliche Randbedienungen zu beachten. Diese sind z.B.
Um eine realitätsnahe Einschätzung zur CPU-Auslastung zu bekommen kann das TIA Selection Tool (TST) herangezogen werden. Das TST bietet die Möglichkeit alle Randbedienungen der Steuerung zu definieren und errechnet auf dieser Basis die Auslastung und zu erwartende Zykluszeit. Hierin berücksichtigt sind auch die Kinematiken die auf der CPU gerechnet werden. Folgender Beitrag könnte ebenfalls interresant sein Wie kann das Motion Control Mengengerüst einer S7-1500(T) ermittelt werden? Hinweis:Die in diesem Beitrag beschriebenen Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juli 2023). |
Folgen Sie uns auf