03.09.2023 10:16 | |
Beigetreten: 21.08.2023 Letzter Bes: 28.12.2023 Beiträge: 4 Bewertung:
|
Ich hätte da auch mal eine Frage zu diesem Baustein. Der Baustein wird von einer Bibliothek von Siemens (PD_TEL9_DrivePos) verwendet. Dieser ruft den Baustein SETIO auf, der wiederum die Daten konsistent über DPWR_DAT überträgt. Tritt ein Fehler während der Baustein aktiv ist auf, wird ein Fehlercode in RET_VAL ausgegeben. Der Baustein SETIO hat einen Ausgang namens "Status", in dem ebenfalls Fehlercodes gespeichert werden, die von DPWR_DAT zurückgegeben werden. Die Fehlercodes werden in Form DW#16#40xxxx00 zurückgegeben. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass der Fehlercode in RET_VAL dem Wert xxxx im Ausgang "Status" von SETIO entspricht? Wenn der Fehlercode in RET_VAL 0000 entspricht, liegt laut Siemens Simatic S7 Handbuch kein Fehler vor. Jedoch wird im Baustein PD_TEL9_DrivePos ein Error angezeigt, der von diesen beiden Bausteinen SETIO und DPWR_DAT ausgelöst sein soll. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 09/27/2023 12:56:27Neue Überschrift nach Splitten |
|
28.11.2023 10:59 | |
Beigetreten: 16.09.2015 Letzter Bes: 17.07.2024 Beiträge: 168 Bewertung:
|
In Handbuch zu dem Baustein steht eigentlich alles gut beschrieben drin. Siehe Anhang. |
Folgen Sie uns auf