09.10.2023 11:33 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 1430 Bewertung: (143)
|
Ungenutzte Felddaten werden mit Field Data Enablement (FDE) zugänglich für IT-Systeme – ohne Eingriff in laufende Produktionsanlagen oder Beeinflussung der Steuerung
Field Data Enablement lässt sich leicht in bestehende Anlagen integrieren, da keine zusätzliche Sensorik nachgerüstet werden muss. Anwender können Sensoren, die sie bereits für die Automatisierung in der OT-Ebene nutzen, nun auch für weitere Analysen in der IT-Umgebung verwenden. Es lässt sich einfach konfigurieren, ohne dass eine Programmierung erforderlich ist. Statt wie bei IoT-Lösungen zu programmieren, ist lediglich eine Konfiguration der bereits bestehenden Informationen nötig. Zudem können Parameter wie Kontext- und Semantikbezug wiederverwendet werden und es ist keine erneute Festlegung notwendig. Somit bringt Field Data Enablement die Verschmelzung von OT und IT in Anlagen jeder Größe voran. Weiterführende Informationen zu SIMATIC Field Enablement: www.siemens.de/fde Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Oktober 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
26.01.2024 13:23 | |
Beigetreten: 05.03.2013 Letzter Bes: 07.05.2024 Beiträge: 5 Bewertung: (0)
|
Passend zu Ihrem neuen Gateway präsentieren wir Ihnen stolz unser erstes Applikationsbeispiel. Sie können es unter folgendem Link finden: "https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109825979". In diesem Beispiel zeigen wir Ihnen, wie Sie das Gateway in einer konkreten Anwendungssituation einsetzen können. Es bietet Ihnen eine praktische Demonstration der vielfältigen Möglichkeiten und Funktionen, die das Gateway bietet. Durch das Aufrufen des Links gelangen Sie zu einer Seite, auf der das Applikationsbeispiel ausführlich beschrieben wird. Sie erhalten detaillierte Informationen darüber, wie das Gateway in diesem spezifischen Szenario eingesetzt wird und welche Vorteile es bietet. Wir haben das Applikationsbeispiel sorgfältig entwickelt, um Ihnen einen realistischen Einblick in die Leistungsfähigkeit und Flexibilität des Gateways zu geben. Es soll Ihnen helfen, das volle Potenzial Ihres neuen Geräts zu verstehen und zu nutzen. Wenn Sie weitere Fragen oder Anliegen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Wir hoffen, dass Ihnen das Applikationsbeispiel gefällt und Ihnen bei der Nutzung Ihres Gateways hilfreich ist. |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 01/29/2024 09:24:54Link optimiert. |
|
Folgen Sie uns auf