06.02.2024 13:03 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 1430 Bewertung: (143)
|
Die SIMATIC ET 200iSP wird überwiegend im Umfeld der Prozessautomatisierung eingesetzt. Anwendungen von analogen Spannungsausgaben von -10…+10V sind in der Prozessautomatisierung eher selten. Als Tipp könnte bei solchen Anwendungen z.B. die Baugruppe 6DL1134-6TB00-0HX1 in der ET 200SP HA eingesetzt werden. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Februar 2024). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf