25.06.2024 12:12 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 23.08.2024 Beiträge: 1403 Bewertung:
|
Sie können das Dezentrale Peripheriesystem ET 200SP in vielen Einbaulagen montieren. Die bevorzugte Einbaulage ist die waagerechte Montage an einer senkrechten Wand. Im Handbuch wird auf den waagerechten bzw. senkrechten Aufbau hingewiesen. Hier nochmal eine Erläuterung zu den Einbaulagen: Wenn Sie das ET 200SP System so montieren, dass die Luft von unten nach oben durchströmen kann (also auch um 180° gedreht), dann sind Temperaturen bis 60°C möglich (waagrechter Einbau an senkrechter Wand). In allen anderen Fällen (bspw. senkrechter Aufbau) sind maximal 50°C Umgebungstemperatur erlaubt, d.h. Einbau ist in allen Lagen möglich (an der Wand, an der Decke, am Boden, ...) Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juni 2024). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf