06.08.2024 12:41 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 1430 Bewertung: (143)
|
Hallo SIOS-Forum Community, Bei Positionierachsen, bei denen es nicht auf hohe Dynamiken und hohe Präzision ankommt, kann es Sinn machen, statt eines Servoantriebs einen Asynchronantrieb in Kombination mit einem SINAMICS G120 einzusetzen. Um eine Positionierachse als Technologieobjekt anlegen zu können, wird grundsätzlich neben dem Antrieb auch ein Messsystem benötigt, um eine Lageregelung umsetzen zu können. Dabei gibt es mehrere Möglichkeiten, wie das Messsystem an das Technologieobjekt angeschlossen werden kann.
Zudem finden Sie in dem Anwendungsbeispiel „SINAMICS G: Positionieren eines G110M/G120 (Startdrive) mit S7-1500 (TO) über PROFINET/PROFIBUS mit Safety Integrated und HMII“ Beispielprojekte für diverse Antriebe.
Der Positionswert wird bei dieser Methode aus dem Antrieb ausgelesen und in der Steuerung in ein Gebertelegramm umgerechnet, das vom Technologieobjekt verarbeitet werden kann. Für die einfache Umsetzung der Geberlosen Positionierung finden Sie hier das Anwendungsbeispiel „SIMATIC S7-1200 / S7-1500: Geberloses Positionieren mit SINAMICS G“ Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: August 2024). Mit freundlichen Grüßen Fachberatung Deutschland (AM) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf