23.10.2024 05:04 | |
Beigetreten: 11.03.2019 Letzter Bes: 31.10.2024 Beiträge: 1651 Bewertung: (302) |
Hi, ja, eine Bestellnummer wäre hilfreich. Nicht alle 300er Generationen haben überhaupt eine Pufferbatterie. Generell Anhaltspunkt: Ohne Bestellnummer kann man sich auch aus folgenden FAQs was zusammenreimen. Wann muss ich die Pufferbatterie an meiner S7 300/400-Steuerung auswechseln?Wie kann ich mir einen Überblick über das Speicherkonzept der SIMATIC S7-300 CPUs und C7-Geräte verschaffen?Prüfe auch mal die Firmwareversion deiner CPU. Wäre nicht das erste mal dass ggf. eine neuere Firmware Abhilfe schafft. Viele Grüße sancruz |
Feedback appreciated, please rate |
|
28.10.2024 13:27 | |
Beigetreten: 14.08.2023 Letzter Bes: 29.10.2024 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo, kann hier jemand weiterhelfen. Vielen Dank |
29.10.2024 11:28 | |
Beigetreten: 14.08.2023 Letzter Bes: 29.10.2024 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Danke |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf