21.06.2006 09:41 | |
Beigetreten: 27.09.2005 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 203 Bewertung: (32) |
Hallo Bolte, schau mal ob Dir das Handbuch weiterhilft. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/9830806 Grüße Morten |
21.06.2006 23:23 | |
Beigetreten: 07.01.2006 Letzter Bes: 17.11.2023 Beiträge: 2705 Bewertung: (318)
|
Hi Bolte, Fuer Kleinsteuerungen gibt es eine STEP5 Kleinsteuerungen, bitte Fragen Sie die Preis nach beim Ihre Kontaktperson bei Siemens. [:o] Diese STEP5 ist in die naechste FAQ zu finden: STEP 5 V7.2 - Delivery Release http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/9860493 Sie Brauchen auch ein TTY Kabel [:o](PC hatte Standard kein TTY, allein eine SIMATIC PG hat eine TTY Port onboard), sehen Sie die naechste FAQ: How is the connection between a Windows-based panel and a SIMATIC S5 set up? http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21923974 [;)] |
I hope that the answer will help, if you have still questions, don't hesitate to ask me. |
|
21.06.2006 23:26 | |
Beigetreten: 07.01.2006 Letzter Bes: 17.11.2023 Beiträge: 2705 Bewertung: (318)
|
Hi Bolte, Da bin ich wieder, Sie hatte angegeben USB... [:blush:] Diese Firm hatte USB/TTY umsetzer Spezial fuer STEP5. [8)] http://www.cdelektronic.de/products/products.html |
I hope that the answer will help, if you have still questions, don't hesitate to ask me. |
|
11.07.2006 19:03 | |
Beigetreten: 21.10.2005 Letzter Bes: 24.09.2024 Beiträge: 11 Bewertung: (7) |
[quote user="Bolte"] Ich suche eine günstige Programmiersoftware für eine Siemens S5. Ebenfalls sollte ich ein Handbuch mit einer Programmieranleitung haben. Ich sollte bei einer Simatic S5 - 95 U eine kleine Programmänderung machen. Hallo, unser S5-Programmiersystem ACCON-PG ist vielleicht etwas für Sie.. [quote user="Bolte"] Leider habe ich bei meinem Laptop keine RS 232 Schnittstelle. Was nehme ich am besten für einen Adapter damit ich keine Probleme habe um die USB Schnittstelle zu verwenden. Das Betriebssystem ist XP Pro. Vielleicht hat ja jemand ein paar Tipps für mich. Genau dafür gibt es die ACCON-S5-Kabel USB [quote user="Bolte"] Kann ich das derzeit bestehende Programm aus der SPS auslesen um zu ändern? Auf was muß ich noch Rücksicht nehmen? Thomas Sie können das bestehende S5-Programm aus der SPS lesen, Sie bekommen dabei das nackte Programm ohne Kommentare. |
Folgen Sie uns auf