16.11.2009 19:12 | |
Beiträge: 17 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen Ich habe jeweils einen PT 100 an einem AM2 PT 100 angschlossen. Fühler 1: Hauptfühler Fühler 2: Redundanter Fühler Jetzt meine Frage: Fühler 1 soll als Hauptfühler dienen. Wird ein Wert von 100 Grad überschritten und ein Wert von 0 Grad unterschritten soll automatisch auf den redundanten Fühler umgeschaltet werden. Gleichzeitig wird eine Störmeldung über den "defekten" Fühler ausgegeben. Wer kann mir beim Einstieg helfen? DateianhangSPUELEN_KW_REV01.zip (133 Downloads) |
17.11.2009 19:10 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Hier das neuste Servie-Pack runterladen und in der Logo-Soft unter "Update-Center" im Hilfe-Menü ausführen. |
17.11.2009 19:34 | |
Beiträge: 17 Bewertung: (0) |
Danke Nachbar schon erledigt |
Folgen Sie uns auf